Smart Heating by Danfoss

Une famille danoise a considérablement diminué ses frais de chauffage, économisé de l'argent et préservé l'environnement grâce au système Danfoss Link™

Réduisez votre consommation d'énergie et facilitez l'utilisation de votre système de chauffage en installant Danfoss Link™

La consommation d'énergie diminue de

28%

- et en plus, toute la famille est à l'abri des variations de température !

« Vu les importantes économies réalisées, ces thermostats sont amortis en moins de trois ans. Nous avons été agréablement surpris et nous sommes contents de réaliser des économies tout en contribuant à la préservation de l'environnement. »

Birgit, ingénieure exportations, Køge

Des économies d'énergie considérables
dès la première année

La famille cherchait à réduire sa consommation de chauffage. Son choix s'est porté sur les thermostats intelligents Danfoss Link™ Connect. Les résultats sont très positifs. Cette décision lui a fait économiser beaucoup plus d'énergie que prévu. De plus, son système de chauffage est désormais beaucoup plus facile à utiliser.

Fini le temps perdu à monter et baisser le chauffage

Grâce au régulateur central Danfoss Link™ CC, toutes les pièces peuvent être réglées sur une température de base et une température réduite pour la nuit. Et ce n'est qu'un exemple des options qu'il propose. Le contrôle de la température est automatique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer la température souhaitée pour la pièce, laquelle s'affiche sur l'écran du régulateur central.

Les dépenses de chauffage 
de la famille de Køge

(sur 12 mois)

 

 

Consommation précédente

Gaz naturel sans thermostats Connect :
2 317 m3 = env. 2 535 € par an

 

Consommation actuelle

Gaz naturel avec thermostats Connect :
1 440 m3 = env. 1 572 € par an

 

Économies

877 m3 de gaz naturel par an, soit 959 € ou près de
38 % d'énergie en moins pour chauffer la maison.

Situation initiale de la famille de Køge

Leur maison de 200 m2 a été construite en 1985. Elle possède six mezzanines et sa propre chaudière au gaz. En novembre 2011, la famille décide d'installer une solution Danfoss Link™ complète.


familiebillede.png

La solution Danfoss Link™

  • bullit.png 18 thermostats électroniques Danfoss Link™ Connect ont été installés sur l'ensemble des radiateurs de la maison. La tête Connect coupe les vannes des radiateurs concernés dès qu'une baisse de la température est détectée lorsqu'on ouvre les fenêtres pour aérer. Ainsi, la température est régulée de manière efficace et optimale.
  • bullit.png Un régulateur central Danfoss Link™ CC pilote tous les thermostats de radiateur pour régler et contrôler la température de chaque pièce individuellement. Le régulateur central propose toute une série de fonctions : par exemple, les thermostats peuvent être réglés pour réduire la température durant la nuit ou quand personne n'est dans la maison. Il contrôle aussi le chauffage par le sol avec la même fiabilité que pour les thermostats de radiateur. 

  • bullit.png Quatre sondes d'ambiance mesurent la température ambiante et veillent à ce qu'elle ne s'écarte pas de la valeur paramétrée.

Installation rapide et simple

Il n'a fallu que quelques heures pour que les nouvelles têtes électroniques intelligentes de la famille de Køge soient opérationnelles. En une matinée, l'installateur-chauffagiste a remplacé tous les anciens thermostats de radiateur par les nouveaux thermostats Connect, il les a « connectés » sans fil au régulateur central et les a réglés à la température souhaitée. Trois heures plus tard, toutes les têtes fonctionnaient sans problème.

Offer received from an installer: