Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Eine dänische Familie konnte mithilfe des Danfoss Link™ Systems ihre Heizkosten deutlich senken und außerdem die Umwelt schonen

Installieren Sie Danfoss Link™ und senken Sie so Ihren Energieverbrauch und vereinfachen Sie die Bedienbarkeit Ihres Heizungssystems

Senkung des Energieverbrauchs um

28%

- außerdem bleiben der ganzen Familie Temperaturschwankungen erspart!

„Angesichts der deutlichen Einsparungen, die wir realisiert haben, zahlt sich die Investition für die Thermostate bereits in weniger als drei Jahren aus. Wir waren positiv überrascht und freuten uns, dass wir gleichzeitig Geld sparen und unseren ökologischen Fußabdruck verbessern konnten.“

Birgit, Exportingenieurin, Køge

Erhebliche Energieeinsparungen
bereits im ersten Jahr

Die Familie dachte darüber nach, wie sie den Energieverbrauch ihrer Heizung senken könnte. Sie hat sich für die intelligenten Thermostate Danfoss Link™ Connect entschieden – und ist begeistert. Durch diese Entscheidung konnte sie weit mehr Energie sparen als zuvor gedacht, und die Bedienung ihres Heizungssystems ist jetzt auch viel einfacher.

Keine Zeit mehr darauf verwenden, die Heizung auf- und herunterzudrehen

Mithilfe des Danfoss Link™ CC Zentralreglers kann in jedem Raum u. a. eine Grundtemperatur und eine abgesenkte Nachttemperatur eingestellt werden. Die Temperaturregelung erfolgt automatisch. Ein Tastendruck auf dem Display des Zentralreglers genügt, um die gewünschte Temperatur für den jeweiligen Raum einzustellen.

Die Heizkosten 
der Familie aus Køge

(über 12 Monate)

 

 

Vorheriger Verbrauch

Erdgas ohne Connect Thermostate:
2.317 m3 = ca. 2.535 EUR pro Jahr

 

Aktueller Verbrauch:

Erdgas mit Connect Thermostaten:
1.440 m3 = ca. 1.572 EUR pro Jahr

 

Ersparnis

877 m3 Erdgas pro Jahr – das entspricht 959 EUR oder fast
38 % weniger Energie, die für die Heizung des Hauses verbraucht wird.

Die Ausgangssituation der Familie aus Køge

Das 200 m² große Haus wurde 1985 erbaut; es hat sechs Zwischengeschosse und einen eigenen Gasheizkessel. Im November 2011 beschloss die Familie, ein komplettes Danfoss Link™ System einbauen zu lassen.


familiebillede.png

Die Danfoss Link™ Lösung

  • bullit.png 18 elektronische Danfoss Link™ Connect Thermostate, die an allen Heizkörpern im Haus angebracht wurden. Der Connect Thermostat schließt die Ventile in den jeweiligen Heizkörpern, sobald eine Temperatursenkung festgestellt wird, wenn etwa Fenster zum Lüften geöffnet werden. Dadurch ist eine optimale und effiziente Temperaturregelung möglich.
  • bullit.png Ein Danfoss Link™ CC Zentralregler steuert alle Heizkörperthermostate, sodass die Temperatur in jedem Raum individuell eingestellt und reguliert werden kann. Der Zentralregler hat eine Vielzahl an Funktionen: Thermostate können zum Beispiel so eingestellt werden, dass die Temperatur nachts oder bei Abwesenheit gesenkt wird, und Fußbodenheizungen werden genauso zuverlässig gesteuert wie Heizkörperthermostate. 

  • bullit.png Vier Raumtemperaturfühler messen die Raumtemperatur und stellen sicher, dass sie nicht vom festgelegten Wert abweicht.

Schnelle und unkomplizierte Installation

Die neuen intelligenten elektronischen Thermostate im Haus der Familie aus Køge waren in nur wenigen Stunden einsatzbereit. Am Morgen tauschte der Heizungsinstallateur alle alten Heizkörperthermostate durch die neuen Connect Thermostate aus, verband sie drahtlos mit dem Zentralregler und stellte sie auf die gewünschte Temperatur ein. Drei Stunden später funktionierten alle Thermostate einwandfrei.

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus