Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

  • checkmark.png

    Was ist der hydraulische Abgleich?

    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung einer Heizungsanlage. Er dient der optimalen Verteilung des Heizwassers innerhalb der Anlage.

    Damit soll erreicht werden, dass bei einer bestimmten Vorlauftemperatur als Arbeitspunkt der Heizungsanlage jeder Raum genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und der Rücklauf jedes Heizkörpers die gleiche Temperatur aufweist.

  • how-works-icon-2.png

    Warum spart man durch den hydraulischen Abgleich Geld?

    Durch den hydraulischen Abgleich wird nur soviel Energie bereitgestellt, wie tatsächlich benötigt wird.

    Ohne den hydraulischen Abgleich wird am Wärmeerzeuger so lange aufgedreht, bis es auch am letzten Heizkörper warm wird. Das ist jedoch unnötig, wenn das System abgeglichen wurde.

  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png

    Woran erkenne ich, dass der hydraulische Abgleich notwendig ist?

    Es gibt mehrere Zeichen, die darauf hinweisen, dass das Heizungssystem nicht hydraulisch abgeglichen ist.

    Ein guter Hinweis ist ein großer Unterschied der Heizleistung der Heirkörper. Extrem gesprochen: Wenn diese nah am Wärmeerzeuger platziert sind, werden sie sehr heiß. Wenn diese weiter entfert platziert sind, werden sie nicht einmal lauwarm. Häufig tritt auch auf, dass weiter entfernte Heizkörper wärmer werden, wenn Heizkörper nah am Wärmeerzeuger geschlossen werden.

    Eine weitere Folge sind Fließ- oder Pfeifgeräusche durch den erhöhten Volumenstrom sowie höhere Heizkkosten.

    Dies sind Beispiele, an denen erkannt werden kann, dass der hydraulische Abgleich nicht korrekt oder gar nicht ausgeführt wurde.

  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png

    Warum wird der weit entfernte Heizkörper nicht warm?

    Wir gehen von einer Zweirohranlage aus, mit einem Vor- und einem Rücklauf.

    Beim Heizen strömt das erhitzte Heizwasser durch den Vorlaufrohrstrang zu Heizkörper 1 und danach weiter zu Heizkörper 2. Der Weg wird immer länger und der Fließwiderstand im Leitungsnetz ist entsprechend größer. Mit jedem weiteren Heizkörper wachsen Rohrweglänge und Widerstand.

    Die Folge: die ersten Heizkörper werden schnell warm, wobei die weiter entfernt liegenden Heizkörper langsamer erhitzen und eventuell nicht mehr genügend Heizkraft für den Bedarf leisten können.

     

"Irgendwie wird es immer warm".
Viele schrecken vor dem Aufwand zurück und reagieren erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dabei ist der hydraulische Abgleich mit modernen Produkten so einfach wie noch nie!

 

  • c_icon16.png

    Von welchem Gebäudetyp sprechen wir?

    Handelt es sich um ein 1-2 Familienhaus oder ein kleines Büro ist der autmotaische hydraulische Abgleich ohne Berechnung ideal.

    In größeren Geäudetypen sollte der dynamische Abgleich mit schneller Berechnung durchgeführt werden.

  • c_icon14.png

    Welche Arten des hydraulischen Abgleichs gibt es?

    1) Seit vielen Jahren gibt es den statischen hydraulischen Abgleich. Hier wird der Volllastfall aufwändig berechnet und jedes Ventil am Heizkörper voreingestellt. Dabei muss beachtet werden, dass der Volllastfall, bei dem die Heizung in Volllast arbeiten muss, nur an wenigen Tagen im Jahr eintritt.

     

    2) Der dynamische hydraulische Abgleich berücksichtigt in einer schnellen Berechnung der Voreinstellung den Teillastfall. Dies kann z.B. mit der kostenfreien Software DanBasic passieren.

     

    3) Seit Neuestem auch vom TÜV zertifiziert kann mit den Danfoss Smart Heating Produkten auch der automatische hydraulische Abgleich ohne Berechnung und Voreinstellung, nur durch den Einbau der Produkte, erledigt werden

Der Automatische hydraulische Abgleich

Über die Regelgröße "Raumtemperatur" wird der Durchflusswiderstand / notwendige Massenstrom für den thermischen Volllastfall je Zone und dem gewünschten Nutzungsprofil auf der Basis der eingestellten Vorlauftemperatur im stationären Zustand ermittelt. Der hydraulische Teillastfall (Teillast im Verteilungsnetz und/oder am Heizkörper) wird NICHT berücksichtigt.

Die Auslegung der druckunabhängigen Armaturen (Begrenzung des Massenstroms bei konstantem Differenzdruck) erfolgt automatisch aufgrund der Systemgrenzen. Das Ergebnis ist ein notwendiger Massenstrom, der nach dem Ende des automatisierten Einstellungsprozesses über die Regelgröße der Raumtemperatur für eine korrekte Wassermengenverteilung und die gewünschte Raumtemperatur sorgt. Die Auslegung erfolgt prinzipbedingt im (thermischen) Teillastfall und gewährleistet eine korrekte Funktion der Anlage im (hydraulischen) Voll- und Teillastfall.

Mit der Installation / Nutzung der Danfoss Smart Heating Produkte (Danfoss Link, Danfoss Icon und Danfoss Eco) ist der automatische hydraulische Abgleich gesichert. Berechnungen oder Voreinstellungen sind nicht mehr nötig.*

Wir empfehlen eine Verbindung mit dem dynamischen hydraulischen Abgleich für ideale Ergebnisse: Ein zusätzlicher Einbau von druckunabhängigen Ventilen (z.B. RA-DV) und deren Berechnung und Voreinstellung machen das System noch effizienter.

*Zu beachten: Nur bis 20 Heizkreise / Heizkörper einsetzbar

SmartHeating_Link_Eco_Icon_Alexa_Reddot_Plug-n-Play-Abgleich_1520x700px_Umbraco-SM.jpg

Die Vorteile

  • c_icon16.png Bis zu 15-30% Energiekosten einsparen
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Keine Berechnung nötig
  • c_icon14.png Keine Voreinstellung nötig
  • check-radiator.png Passt auf alle Ventiltypen
  • 29-intelligent-color-touchscreen-interface.png Einfache und schnelle Installation der Smart Heating Produkte

Der Dynamische Hydraulische Abgleich

Die Auslegung der druckunabhängigen Armaturen (Begrenzung des Massenstroms bei konstantem Differenzdruck) erfolgt über eine Berechnung aufgrund definierter Rahmenbedingungen und Systemgrenzen. Das Ergebnis ist ein notwendiger Massenstrom, der nach Einstellung an der Armatur für eine korrekte Wassermengenverteilung und die gewünschte Raumtemperatur sorgt. Die Auslegung erfolgt für den Volllastfall und gewährleistet auch eine korrekte Funktion im Teillastfall.

Dies ist ein praxisgerechtes Verfahren zur Ermittlung der Voreinstellwerte von druckunabhängigen Ventilen wie z.B. dem RA-DV.

Es gibt zwei kostenfreie Varianten der Berechnung:

1. Einfache und schnelle Berechnung (Verfahren A) mit der Danfoss Installer App

2. Detaillierte Berechnung mit optimalem Aufwand-Nutzenverhältnis (Verfahren B) mit der DanBasic Software

thermostat.jpg

Die Vorteile

Der Statische Hydraulische Abgleich

Die Auslegung der druckabhängigen Armaturen (zur Begrenzung des Massenstroms) erfolgt über eine Berechnung aufgrund definierter Rahmenbedingungen und Systemgrenzen. Das Ergebnis ist ein Widerstandskennwert/Kv-Wert, der nach Einstellung an der Armatur für eine korrekte Wassermengenverteilung und die gewünschte Raumtemperatur sorgt. Die Auslegung erfolgt immer für den Volllastfall auf der Basis physikalischer Zusammenhänge.

Nachteil: Trotz aufwändiger Berechnung wird nur der Volllastbereich beachtet, der nur wenige Tage im Jahr eintritt. Daher kann es zu Geräuschen und Problemen beim Erreichen der gewünschten Temperatur kommen.

Tipp: Die Berechnungsbasis sollte immer eine raumweise Heizlastberechnung sein. Optional wird empfehlen in Bestandsanlagen eine Systemoptimierung (Anpassung der Heizkurve/Spreizung an die Anforderung des Wärmeerzeugers, Reduktion der Differenzdrücke/Sollwerte) durchzuführen. Die minimal notwendige/mögliche Förderhöhe der Hocheffizienzpumpe und die Kennlinen mindestens mit dp-Konstant eingestellt werden. Bitte die Problematik der minimal einstellbaren Pumpenförderhöhe bei (älteren) Brennwertthermen beachten.

duisburg_billeder_1_750x500.png

Die Vorteile

  • 29-intelligent-color-touchscreen-interface.png Detaillierte Berechnung mit der Installer App oder der Danbasic Software
  • 28-central-heating-regulator.png Minimale Anforderungen an den hydraulischen Abgleich werden erfüllt

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus