Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Kunden erhalten bis zu 30% der Danfoss Link™ Netto-Anschaffungs- und Installationskosten in Verbindung mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs durch das Förderprogramm des BAFA zurück.

Erhalten Sie 30% der Netto-Anschaffungs- und Installationskosten für Danfoss Link™ erstattet

Etwa 35% des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf die Beheizung von Gebäuden

Hinter diesem Wert verbirgt sich ein enormes Energiesparpotenzial, denn alleine durch die Optimierung bestehender Heizungsanlagen kann eine deutlich höhere Energieeffizienz erzielt werden.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Förderprogramm für Investitionen zur Heizungsoptimierung gestartet. Im Rahmen dieses Programms wird ein Zuschuss in Höhe von 30% der Netto-Anschaffungs- und Installationskosten bei Heizungsoptimierungen gewährt, welche die Bedingungen des Förderprogramms erfüllen.

  • checkmark.png

    Danfoss Link™

    Link™ erfüllt die Förderungsvorgaben (in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich).

  • coins.png

    Zuschüsse

    Die Förderung wird mittels Zuschüssen durchgeführt, die auf Antrag gewährt werden.

  • germany.png

    Deutschlandweit

    Die Förderung ist in allen deutschen Bundesländern verfügbar.

Gilt das Förderprogramm auch für Danfoss Link™?

Ja. Seit 01.08.2016 ist Danfoss Link™ in der Kategorie „Heizungsoptimierung durch einen hydraulischen Abgleich bei bestehenden Heizsystemen“ förderfähig. Dies bedeutet, dass die Anschaffung und die professionelle Installation von Link™ in Verbindung mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs die Richtlinien des Förderprogramms Heizungsoptimierung des BAFA erfüllen.*

* Heizungsoptimierung bedeutet, dass nur bereits bestehende Heizungssysteme die Förderrichtlinien erfüllen – keine Neuinstallationen.

Wer ist zur Förderung berechtigt?
Berechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Freiberufler, Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften und Vereine, Stiftungen und Genossenschaften sowie Gebäudeeigentümer und bevollmächtigte Dritte wie Hausverwalter oder Vertreter von Wohnungseigentümergemeinschaften.

Wie viel kann ich sparen?
Der Zuschuss beträgt 30 % der Netto-Anschaffungs- und Installationskosten der förderfähigen Maßnahme. Die maximal mögliche Förderung beträgt € 25.000 pro Anlage.

Wie kann ich die Förderung beantragen?
Die Antragstellung erfolgt online in zwei Schritten.

1. Vor Maßnahmenbeginn müssen Sie sich online auf der BAFA-Homepage registrieren. Sie erhalten dann eine elektronische Eingangsbestätigung mit persönlicher Registriernummer. Registrierung auf: https://fms.bafa.de/BafaFrame/heizung

2. Nach Umsetzung der Maßnahme und innerhalb von sechs Monaten nach der Registrierung können Sie Ihre für die Antragstellung relevanten Daten eingeben und die Rechnung an das BAFA übermitteln, um so die Förderung zu erhalten. Über die vollständigen Richtlinien können Sie sich auf der BAFA-Seite zur Heizungsoptimierung informieren. Weitere Informationen auf: http://www.bafa.de/bafa/de/energie/heizungsoptimierung/index.html

Welche Maßnahmen werden nicht gefördert?
Die Anschaffung und Installation von Danfoss Link™ als Teil einer Heizungsoptimierung wird nicht gefördert, wenn:

  • der hydraulische Abgleich im Gebäude bzw. in der Wohnung nicht durchgeführt wurde.
  • die Maßnahme in einem Neubau durchgeführt wird.
  • die Installation nicht durch einen professionellen Installateur erfolgt.
  • die Maßnahme aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder behördlichen Anordnung durchgeführt wird.
  • die Registrierung der Maßnahme nicht vor Auftragserteilung/Kauf beim BAFA durchgeführt wurde.

    Weitere Spar-Tipps
    Lesen Sie, wie Sie bis zu 30 % Heizkosten sparen können.
    Mehr erfahren

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus